This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC74:PIND 测试

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1543173/sn54hc74-pind-test

部件号:SN54HC74


工具/软件:

SN54HC74 是否在 TI 执行了 PIND 测试? 我想知道 Pind Shock, Vibration and Frequency for it. 如果没有、我们是否有模腔信息、至少是模腔高度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanh:

    我们不进行 Pind 测试。 我们可能可以找到腔体信息、但这取决于封装。 您正在查看什么封装?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件为 SNV54HC74W (CFP-14)。 该器件也标记为 5962-8405061VDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanh:

    模腔为 3.048 mm x 4.064 mm。

    此模腔的高度为 0.2997mm

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    这是 D 型触发器、其封装为 CFP-14 (SMT)、我认为腔体高度为 0.2997mm 太低。 您能再次检查一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模腔高度实际上是 0.2667 mm(我读出的数字错误)。 保罗和我的计算不同,但我与他交谈,他是怎么做的,我相信 0.2667 毫米是正确的。 我正在等待包装团队的确认。

    此致、

    Malcolm