This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:寻找低频 PLL 集成电路

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1543081/cd4046b-looking-for-low-frequency-pll-intergrated-circuit

器件型号:CD4046B


工具/软件:

我正在寻找一个 PLL 集成电路、 它的 VCO 能够覆盖 15kHz - 25kHz 的范围。  

CD4046 是否适用于如此低的电压范围?

谢谢您、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    鉴于这是一个非常古老的部分,我们没有这方面的经验。 根据数据表、它应该支持这些频率范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能推荐别的吗?

    PLL 旨在使 系统保持在 15kHz 至 25kHz 范围的谐振下运行。 谐振 由相位检测器评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我没有任何建议,你知道,这是一种传统的产品,没有新的一代。