This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:Sch 回顾和 DIR 功能请参阅

Guru**** 2926740 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, LSF0002, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1540540/sn74lvc2t45-sch-review-and-dir-function-consult

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件:TXB0102LSF0002LSF0102

工具/软件:

您好的团队、  

对于两个 MCU 之间的电平转换、系统需要配置 DIR 电压电平以在开始转换之前确定方向?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    我会使所有旁路电容器具有相同的值。 100nF 应该没问题。

    LVC 是一款双向转换器、这意味着您可以更改器件的信号方向。 本质上、您可以将 B 端口配置为输入或输出。 (同样适用于 A 端口)。  

    请参阅下面的真值表

    如果 DIR 为低电平、则数据将从 B 端口转换为 A 端口。 当 DIR 为高电平时、数据将从 A 端口转换为 B 端口。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、  

    因此、如果客户想正确更改数据方向、是否需要先调整 DIR 电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    正确。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua、  

    您能推荐一款可实现 DIR 自动检测的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0002 如果信号与上拉电阻器一起工作、则为 TXB0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Josh、  

    客户的支持需求是 2.8V MCU 和 3.3V BLE 之间的数据传输。  

    LSF 不支持 2.8V。  

    此外、TXB0102 需要 OE 输入序列、但客户必须将 OE 连接至 VCCA 或 VCCB、无法控制该序列。  

    TI 的解决方案是否介于 2.8V 和 3.3V 之间? 并且不需要 OE 序列?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    在哪里可以看到 LSF 不支持 2.8V? 业内常用的电压会显示在首页上、但这些电压是固定的。 您可以使用 2.8V 的 LSF。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、  

    我认为它以前只能支持低于电压的电压。 BTW、LSF0002 和 LSF0102 之间是否有任何不同? 哪一个更适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些只是示例。 支持最小值和最大值之间的所有电压。

    LSF0102 具有额外的偏置电路、可实现稍高的速度(对 UART 来说无关紧要)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    我同意克莱门斯。 两者具有类似的架构。 LSF0002 移除了偏置电路、因此该器件可以采用更小的封装。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、你好 Clemens、  

    感谢您的支持。  

    请帮助了解以下 SCH、从而在 2.8V 电平转换之间实现 3.3V 电压。 2.8V 和 3.3V 同时上电。  

    BTW、您是否有这种情况下的功耗数据? 谢谢!

    规格是指 VrefB<VrefA+0.8V 的数据表此处的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确实需要在高压侧使用上拉电阻器。

    2.8V 侧的上拉电阻器应为几个 kΩ Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确实需要在较高电压侧使用上拉电阻器。

    2.8V 是低压侧。 这是个拼写错误吗? 你的意思是下侧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 3.3V 侧确实需要上拉电阻器。

    2.8V 侧的上拉电阻器不那么重要、应具有更高的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、  

    我对上拉电阻很好奇、根据数据表中的说明、Rpu =(3.3V-0.35V)/0.015A=196 Ω、怎么可以是几个千欧姆的电阻? 您是否可以直接建议 Rpu (B) 和 Rpu (A) 的值? 3.3V - 2.8V。

    此外、客户想知道 TXB0102 和 LSF0102 中的功耗、您是否有 3.3V 至 2.8V 条件下的相关数据? 请注意、当此器件达到此类功耗时、持续电流将达到 128mA、如何理解这些数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 I²C μ A、总上拉电流(通过两侧的电阻器)不得大于 3mA。 如果您的信号不快于 1Mbps、则上拉电流应具有类似的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、  

    最后一个问题是、上拉电阻值如何?  

    我对上拉电阻很好奇、根据数据表中的说明、Rpu =(3.3V-0.35V)/0.015A=196 Ω、怎么可以是几个千欧姆的电阻? 您是否可以直接建议 RPU (B1、B2) 和 RPU (A1、A2) 的值? 3.3V - 2.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例适用于不同的应用;只有极高的速度才需要 15mA。

    只需在两侧尝试 4.7kΩ、然后使用示波器检查波形并进行相应调整。