This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXG1021:I2C 接口

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1542410/txg1021-i2c-interface

器件型号:TXG1021
主题:ISO1641 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们知道 TXG 器件适用于 GPIO、I2S 或其他接口 GND 电平转换。

您是否有具有 SCL 和双向  SDA 的 I2C 接口 TXG 解决方案?  

此致、

望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;您必须使用 ISO1641 等 I²C Ω 隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki、

    是的、我们有 I2C TXG 解决方案。 请查看 TXG8122-Q1

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh 和 Clemens、

    这很好、现在您增加了双向器件。

    询问您的预览信息。

    此致、

    望月