This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:组件订购、导联端接是否唯一?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1543048/sn74lvc1g125-components-ordering-are-the-lead-termination-unique

器件型号:SN74LVC1G125


工具/软件:

相关的主要器件具有 TI 器件型号“SN74LVC1G125DCK"及其“及其具有不同引线镀层的衍生型号。 查看下面随附的屏幕截图、“SN74LVC1G125DCK"有“有几种具有非特定引线涂层的型号:

  • SN74LVC1G125DCK R 、NiPdAu | Sn | NiPdAu
  • SN74LVC1G125DCK T 、NiPdAu | Sn | NiPdAu
  • SN74LVC1G125DCK TG4.B. 、“致电 TI“

基于随附的质量、可靠性和封装 (QRP) 数据下载 T 型号似乎具有 100%的 NiPdAu 引线镀层、R 型号似乎具有 100%的锡引线镀层。 我不理解的是、为什么材料报告可以指明具体和唯一的铅镀层成分、但数据表中的铅镀层表明这些器件可能有同一器件型号的多种不同的铅镀层。 IE SN74LVC1G125DCK R 据说 NiPdAu | Sn | NiPdAu 镀层、但 QRP 数据显示 100% NiPdAu(无 Sn)。

 

您能否为我确认 SN74LVC1G125DCK 的各种型号是否是独特的器件、以及每个识别的型号的器件型号 (3、3.B、R、R.B、T、 T.B、TG4.B) 是具有单一铅镀层成分的独特组件?

 e2e.ti.com/.../SN74LVC1G125DCKR.pdf

 e2e.ti.com/.../SN74LVC1G125DCKT.pdf