This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC34:寻找功耗较低的器件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC08, SN74AUC2G240, SN74AUC34, SN74AUC04, SN74AXC1T45, LMK1C1103, SN74LVC257A-Q1, SN74ALVC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1542520/sn74auc34-looking-for-parts-with-lower-power-consumption

器件型号:SN74AUC34
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUC04、SN74AUC08 、 SN74AXC1T45、SN74AUC2G240、 LMK1C1103SN74LVC257A-Q1、 SN74ALVC04

工具/软件:

您好、

我的设计混合使用了 LVCMOS 组件。 我之所以选择这些元件、是因为:上升/下降时间。

我正在重新评估元件选型并寻找低功耗的替代产品。 我需要这样做、因为我的设计将在真空系统内使用。 我在电路板上实施了电源门控、因此可以选择性地关闭功能。 但是、大多数此类元件的最大 ICC 额定值为 100mA。 我认为任何负载都不会导致这么多的电流消耗、但我想提供第二种意见。

下表显示了我选择的元件及其各自的负载、fmax 和 PCB 上的传输线长度。

元件 说明 VCC (V) fmax (MHz) 负载终端 布局时的行驶距离 注释
SN74AUC34 IC 缓冲器非反相 2.7V 14VQFN 1.8 150 PCB 传输线路(50 Ω)和非板载电子器件 4 英寸至 SMA、适用于非板载电子产品 选择用于上升/下降时间
LMK1C110x 时钟缓冲器 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 8-TSSOP、–40 至 125 1.8 15 SN74AUC04、SN74AUC08、PCB TL 50 Ω、SN74AXC1T45 在 PCB 上小于 2 英寸、在连接 SMA 时为 4 英寸、在非板载电子设备中为更长 选择用于上升/下降时间
SN74AXC1T45 Single-bit 双电源总线收发器 1.8,3,3. 10. SN74LV161、SN74AUC34 小于 2“ 选择用于上升/下降时间
SN74AUC2G240 具有三态输出的双路缓冲器/驱动器 1.8 1. LMK1C1103、74AUC1G74 小于 2“ 选择用于上升/下降时间
74AUC1G74 单路 D 触发器、低电压 CMOS 1.8 1. SN74AUC08、50 Ω PCB TL 在 PCB 上小于 2 英寸、在连接 SMA 时为 4 英寸、在非板载电子设备中为更长
SN74AUC04 六通道反相器 1.8 15 SN74AUC08 小于 2“ 选择用于上升/下降时间
SN74AUC08 4 通道、双输入、0.8V 至 2.7V 超高速 (2.4ns) 与门 1.8 30 SN74AUC34、SN74AUC08 小于 2“ 选择用于上升/下降时间
CLVC257AQPWRG4Q1 SN74LVC257A-Q1 具有三态输出的汽车级四通道 2:1 数据选择器/多路复用器 3.3 10. 50 Ω PCB TL 和非 Brd 电子器件 4 英寸至 SMA、适用于非板载电子产品
SN74AUC08 4 通道、双输入、0.8V 至 2.7V 超高速 (2.4ns) 与门 1.8 30 SN74AUC34 小于 2“ 选择用于上升/下降时间
SN74LV161 4 位同步二进制计数器 3.3 10. SN74ALVC04 (RCO)、SN74AXC1T45 (RCO)、 小于 2“ 被选为实现模数 n 计数器的值
SN74ALVC04 六通道反相器 3.3 10. 自己 小于 2“ 它是为了满足保持时间延时要求

如果您有任何建议、我将不胜感激。

谢谢、

Prasoon

谢谢、

Prasoon