This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXCH8T245:在上电/断电期间、/OE 是否需要一个上拉电阻器? 如果不是、意味着什么/风险。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1541405/sn74lxch8t245-does-the-oe-require-a-pull-up-resistor-during-power-power-down-if-not-what-are-the-implication-risks

器件型号:SN74LXCH8T245


工具/软件:

SN74LXCH8T245 的数据表指出、在上电和断电期间、OE 应通过一个上拉电阻器连接至 Vcca、这意味着 OE 需要在运行期间驱动至 GND。  我们会遇到器件的灾难性故障、不确定原因。  数据表示例/布局显示 OE 引脚仅为 GND、因为它为低电平有效。   数据表中有一条包含上拉电阻的声明。   EVM 显示了 10k 的上拉电阻器和下拉电阻器。  这使 OE 引脚在 GND 和 Vcc 之间处于中间位置。  

这可能会导致问题吗?  

数据表还提供了一个示例布局、其中 OE 只是 GNBed。   

SN74LXCH8T245 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

谢谢、

Tenyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tenyu、

    我们始终建议使用上拉电阻器、或在 OE 引脚上使用 GPIO。 这样、当电平转换器上电或断电时、I/O 将处于高阻抗状态。 由于此器件还具有 VCC 断开功能、因此可以将 OE 接地。 当一个电源稳定而另一个电源保持悬空时、I/O 将为 Hi-Z。

    无论哪种情况、都不会造成图中所示的损坏。  

    看起来你有 3 其他 LXCH8T245 旁边的损坏的一个。 这些装置的配置是否相同? 您是否能够用新的设备更换损坏部件并重新出现问题?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢这是在 ATE 测试 HIB。  是 3 个器件配置相同。   发生故障时、所有 4 个芯片停止正常工作、我们已在 ATE HIB 上更换了它们。   实际上只有一个芯片爆炸了。   损坏位于 VccB 和 OE 引脚附近、这使我认为它与/OE 引脚相关。  我们无法重现此问题、 电平转换器设置为在 3.3V 和 5.0V 之间转换。

    谢谢、

    Tenyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tenyu、

    您是否能够监控 VCCB 以确保电源电压不会超过 6.5V?

    您在过去或第一次观察此情况时是否遇到过类似问题?

    什么连接到了输出引脚? 您能分享完整的原理图吗?

    此致、

    Josh