This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:硬件问题

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1542204/sn74lvc2g14-hardware-issus

器件型号:SN74LVC2G14


工具/软件:

我可以提出问题吗?

对于 SN74LVC2G14 逆变器、

是否可以通过这种方式使用:将 VCC 连接到 6.3V 并将 GND 连接到 3.3V?

如果可能、何时输出 6.3V 电压、低电平输出是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要所有输入和输出电压都介于 3.3V 和 6.6V 之间、就允许使用此功能

    输出切换到 GND 和 VCC  引脚上的电压、即 3.3V 或 6.6V