This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T32:SN74LV1T32DCKRG4 OP 温度 电压范围

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1541779/sn74lv1t32-sn74lv1t32dckrg4-op-temp-on-datasheet

器件型号:SN74LV1T32


工具/软件:

尊敬的 E2E:

您能帮助我们解释一下为什么要使用 OP。 SN74LV1T32DCKRG4 的值是否为空?

BR、

Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    我们的团队不处理 DS 中的该部分、它会根据 TI.com 中的内容自动附加。 我会让该团队知道这一点。

    该值是–40 到 125。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    之后会更新吗?

    BR、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    是的

    -欧文