This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:我能否在 PSPICE-TI 中使用加密的 HSPICE 模型?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1540707/sn74lvc1g123-can-i-get-use-the-encrypted-hspice-model-in-pspice-ti

器件型号:SN74LVC1G123


工具/软件:

您好:

我是否可以使用 PSPICE-TI 仿真器中为 SN74LVC1G123 提供的加密 HSPICE 模型? 我无法使其正常工作。

我是否可以为此零件请求解密模型?

谢谢、

-拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我们的单模板由于复杂性而没有 PSPICE 模型、HSpice 模型只能在 HSPICE 中使用。 最好的行为替代方法是直接使用脉冲发生器。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望 HSpice 模型只能与 Synopsys HSpice 一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    正确。

    此致、

    Malcolm