This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV594A:数据表中的拼写错误?

Guru**** 2553530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1540036/sn74lv594a-datasheet-typos

器件型号:SN74LV594A


工具/软件:

能否请 TI 确认以下内容是否不正确/拼写错误?

www.ti.com/.../sn74lv594a.pdf

  • 第 3 页:QH'(引脚 9)只是串行输出;它不是从 QH 逻辑上反转的
  • 第 6 页:VOL 测试条件应为 IOL、而不是 IOH
  • 第 6 页:IOH 和 IOL 的单位应为 mA、而不是 uA
  • 第 8 页、脉冲持续时间:/RCKR 应为/RCLR
  • 第 8 页、建立时间:/RCLK(RCLK POSedge 之前为高电平)应为/RCLR
  • 第 8、9 页:/SCRCLR 应为/SRCLR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我看了看,似乎你是正确的所有他们。  

    感谢您找到所有这些、我将提交一个请求并尝试更改这些内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于数据表更新可能需要很长时间、我们能否得到 TI 的正式确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我是一名 TI 员工、将自己进行这些编辑。 但是、您是正确的、很遗憾、更新可能需要很长时间、因为它们必须得到其他组的批准和发布。  

    我可以在一周结束前为您创建一份草稿。 但是、我不知道何时更新为上线的时间表。