This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:最小脉冲宽度

Guru**** 2864520 points

Other Parts Discussed in Thread: CD14538B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1540084/cd14538b-minimum-pulse-width

部件号:CD14538B


工具/软件:

我需要一个可以由 15VDC 电源供电的单稳态多谐振荡器、它可以从前沿或后沿激活、并且脉冲宽度范围可以低至 1us。  理想情况下、我需要 1 到 100 μ s 的时间、可以在 DIP 配置中用电位器拨入、以便在试验电路板上使用。  您知道 TI 是否提供此产品吗?

谢谢你 — 约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果您正在寻找 15V Vcc、这是您的唯一选择。 尽管它没有降至 1us 脉冲宽度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝,感谢您的答复。  CD14538B 的脉冲宽度有多低。  如果我可以降低电源电压、需要达到多低的水平、我的选择是什么才能降低到 1us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果您能够将 Vcc 降低至 5.5V、您可以查看我们的新 MVs 系列 https://www.ti.com/product/TPUL2G123?keyMatch=TPUL&tisearch=universal_search&usecase=partmatches 

    使用此器件可以在 1us 内。 下表位于数据表中并提供了快速参考。 您必须计算确切的时序、但提供该表是为了大致了解。  

    如需更深入地了解 Vcc 最大值、我们的 CD4K 系列是唯一能够达到 18V 电压的系列。 我们的大多数其他器件只会达到 6V。 CD4K 被认为是一个“传统“系列、也没有考虑更新。 我们拥有什么样的器件。