This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G74:CLK 输入端的上拉电阻器

Guru**** 2551680 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1538848/sn74aup1g74-pull-up-resistor-on-clk-input

器件型号:SN74AUP1G74


工具/软件:

你好。

这里显示了与  SN74AUP1G74 相关的原理图部分。


以下是数据表:  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74aup1g74.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts = 1752088729335&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fgeneral%252Fdocs%252Fsuppproductinfo.tsp%253FdistId%253D10%2526gotoUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fgpn%252Fsn74aup1g74

该电路由一个 3.6V 不可充电的 Li-SOCl2 型电池供电。 触发器始终保持供电、其消耗的电流为 Icc 最大值 0.9uA、但 1.8M 电阻器通常通过按钮连接到 GND、因此消耗的电流为 2uA(正常情况下)。

我考虑了以下几点。 VIH =最小 2V 数据表第 4 页。

I IN = 0.5uA(最大值)、适用于 TA =–40°C 至+85°C。 数据表第 6 页。

VIH = 2V(最小值

VBAT -(0.5uA * 1.8M)=?
3.6 -(0.5 * 1.8)= 2.7V
3.2 -(0.5 * 1.8)= 2.3V [ 3.2V 在使用寿命结束时将是电池]

我认为计算结果很好、但我可能犯了一些错误、然后我想回顾一下。
我希望 1.8Mega 电阻至少是 1.8Mega、如果我的计算正确、1.8Mega 就可以了。

此致、
Jeferson Pehls.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在考虑使用 我们已在项目中使用的 SN74AUP2G14DCKR 来对 CLK 信号进行去抖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    “你听我说。“