This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV6T17-Q1:SPI 电压电平转换

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV6T17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1544530/sn74lv6t17-q1-spi-voltage-level-shift

器件型号:SN74LV6T17-Q1


工具/软件:

 SN74LV6T17-Q1 是否可以在霍尔传感器 SPI 3.3V 和 MCU 5V 之间使用以代替 TXB0106Q1?

如果是、是否有任何推荐电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    遗憾的是、我们没有太多支持 6 通道的电平转换器。 是否在寻找 P2P 替代产品?  

    是否可以切换到 TXU0304-Q1、 因为此电平转换器已经配置为 SPI?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    4 个通道用于 SPI。 2 个通道用于 GPIO。 因此总共 6 个通道。

    为什么 不能使用 SN74LV6T17-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    此器件的输出电平以电源电压为基准。 也就是说、如果您设置 VCC = 5V、则所有输出信号都将为 5V。 如果您需要这样、SN74LV6T17-Q1 器件就可以正常工作。

    此外、如果霍尔传感器可以处理 5V 输入、则可以将 MISO (MCU) 信号直接连接到传感器。

    此致、

    Josh