This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HCT244:热阻、结至环境值

Guru**** 2562760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1539798/sn54hct244-thermal-resistance-junction-to-ambient-value

器件型号:SN54HCT244


工具/软件:

尊敬的专家:

你好。

您是否愿意分享 PN 8513001RA 的数据:热阻、结至环境温度和功耗?

谢谢。此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我们必须提交此类信息的请求。 热请求票通常需要~2 周才能返回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    注意事项。 我将等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我只是想检查我的请求的进度。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    请查看以下温度:  

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 68.1.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 39.1.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 55.0
    结果 — psi JT(标准数据表值) 29.1.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 52.6.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 14.6.  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的支持。

    此致、

    Marvin