This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102:从 A 到 B、从 B 到 A 或两者皆是?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0102, TXU0202, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1545375/txu0102-data-direction-from-a-to-b-b-to-a-or-both

器件型号:TXU0102
主题中讨论的其他器件: TXU0202TXU0204、TXU0304

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在我们的设计中使用 TXU0102DCUR、根据数据表第 1 页第 3 章、该器件具有从 A 到 B 或从 B 到 A 的固定方向数据传输、具体取决于 OE 以任一电源为基准的方式:

----------------------------
3 TXU0102 是一款 2 位双电源同相定向电压电平转换器件。 Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准、OE 引脚可以 VCCA 或 VCCB 逻辑电平为基准、Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。 A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压、而 B 端口也可接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压。如果 OE 相对于任一电源设为高电平、可能会发生从 A 到 B 或从 B 到 A 的定向数据传输。 OE 设为低电平时、所有输出引脚均处于高阻抗状态。 请参阅器件功能模式、了解控制逻辑的运行摘要。
----------------------------

然而、功能方框图似乎表明数据只能从 A 流向 B  

您能否确认此器件确实可以按第一页所述进行 A 转 B 或 B 转 A 配置?

此致、

Peter Roos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该说明是从具有两个方向通道的其他器件 (TXU0202、TXU0204、TXU0304) 复制而来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    正如 Clemens 所说的、这是从其他 TXU 器件复制而来。

    TXU0102 的正确配置是 A 到 B

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Josh、遗憾的是、我阅读了数据表的这一部分、认为它适用于此器件 (TXU0102)。 似乎很奇怪、因为功能图不支持这一节。 因此、我在 PCB 上使用此器件时、误认为它支持 A 转 B 和 B 转 A。如果数据表明确指出第 3 节不适用于此器件 (TXU0102) 以避免歧义、这会很有帮助。