This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:TPLD 1202 的样本

Guru**** 2811515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202, TPLD-PROGRAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1544673/tpld1202-sample-of-tpld-1202

器件型号:TPLD1202
主题: TPLD-PROGRAM 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们目前正在新的电子产品开发中使用/验证 TPLD 1202。

作为其中的一部分、我们希望为该模块组装一小部分原型。

能否获得约 50 台 TPLD1202?

此致、

Yasin Yigit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasin:

    E2E 通常用于解答技术问题。 您可以从产品页面提交样片申请、并可由我们的团队进行审核。 我还建议查看 TPLD-PROGRAM 和您的封装所需的 EVM。

    可通过申请访问 TPLD-DESIGN 安全资源来找到这些电路板名称。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owen、

    非常感谢您的快速响应!

    我知道这是一个进行技术咨询的论坛、但很遗憾、我没有找到其他方式与您联系、因为(请参阅附件)无法订购样片。

    此致、

    Yasin Yigit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasin:

    我建议联系客户支持中心或您当地的 TI 代表、他们会引导您前往正确的渠道为您订购样片。

    此致、

    Owen