This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:较低负载电容和电阻下的最大传播延迟

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1542033/sn74lvc1g00-maximum-propagation-delay-at-lower-load-capacitance-and-resistance

器件型号:SN74LVC1G00


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN74LVC1G00、并且有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我对 SN74LVC1G00 有疑问。

关于 SN74LVC1G00 的传播延迟时间 (tpd)、数据表列出了 CL = 30p、50p、15pF、RL = 1M、1k 500Ω。

您能告诉我、这款器件具有更低的负载电容和电阻、能达到最长传播延迟时间吗?

(背景)

我将使用此 IC 设计一个环形振荡器电路。

我想确认具体规格、以了解振荡频率可以提高多高。

电源电压为 5V。

ーーー μ s

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    传播延迟随负载电容呈线性变化。  对于至少包含两个负载条件的任何数据表、您 可以使用线性外插来 很好地估算不同负载的延迟。    有关根据数据表中给定的值估算特定值的更多指南和信息、请参阅此常见问题解答。

    对于  SN74LVC1G00、您可通过所包含的虚数“0"负载“负载条件得出以下延迟外推结果、其中显示了器件的固有延迟。 对于 SN74LVC1G00、您可以使用此方法估算、例如、5pF 负载电容将产生最大 3ns 延迟。 电阻的降低不会影响这个最大延迟。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的建议。

    客户还有其他问题、请告知吗?

    ——

     在数据表的第 7.8 节中、只有输入 A 被分离、条件有何不同?

    如果输入 A 的延迟时间较短、我想仅使用该端子配置电路。

    此外、在计算此处的延迟时间时、无法实现、因为规格只有一个条件。

    您能告诉我任何其他计算方法吗?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    经过一些调查、数据表中的“从 A 或 B 到 Y“规格似乎是正确的。 “从 A 到 Y“规格被错误地写入。 您可以预期输入 A 和输入 B 具有相同的延迟规格。 我们将更新数据表以反映这一点。

    遗憾的是、我们没有数据可以推断出 5V 下–40°C 至 125°C 温度范围内其他电容值的延迟时间。 我们得到的最佳估算是使用–40°C 至 85°C 温度范围的线性外插值、这反映在我之前发布的图中。 如果可能、我建议测量系统内的器件以获得更准确的答案。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了信息。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi