This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:74FCT164245TPVG (Renesas) 的 FFF 替代要求

Guru**** 2582085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1545645/sn74alvc164245-fff-alternate-requirement-for-74fct164245tpvg-renesas

器件型号:SN74ALVC164245


工具/软件:

寻找 74FCT164245TPVG (Renesas) 的替代产品。 在这 3 个 TI 器件 SN74LVCH16T245DLR、SN74LVC16T245DLR、 SN74ALVC164245DLR 之间、哪一个将是 FFF 等效值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alagu、

     SN74ALVC164245TPVG 是最接近 74FCT164245TPVG 的等效器件。

    更新版本 SN74LVC16T245DLR 删除了 VCCA 和 VCCB 限制

    此致、

    Josh