This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803E:TLV803EA26DPWR

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1547186/tlv803e-tlv803ea26dpwr

器件型号:TLV803E


工具/软件:

尊敬的团队:

我 在设计中使用了器件 TLV803EA26DPWR、其中在单次下电上电期间提供 VDD 时、需要一个低脉冲。

我的系统需要一个低电平脉冲作为启动的触发器。

为 VBATT_+4.2V 供电时、系统会遇到以下序列:

VDD < VPOR - RESETn 的未定义状态

2.VPOR < VDD < RESETn - VIT 将稳定低电平信号

VDD≥  RESETn - VIT 将稳定低电平信号

4.RESETn≥VIT RESETn+- VDD  将稳定 高电平信号

在数据表中、表 8-1 第四行 VDD 条件((VDD≥<xmt-block2>VIT</xmt-block>–)是否VIT是否存在拼写错误?

另外、请让我了解对上述顺序的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan

    您的顺序正确。  该器件具有内置迟滞、这意味着 VDD 必须升至略高于 VIT–、然后 RESET 信号才会置为无效。  在启动时、如果 VPOR < VDD < RESETn — ,VIT 将被置为有效(TLV803E 上为逻辑低电平)。 一旦 VDD≥RESETn+、VIT 将置为无效(TLV803E 上的逻辑高电平)。 VIT +由迟滞电压决定、可在数据表中找到。  

    表 8-1 没有任何拼写错误、最后两行描述了 MRN 引脚的操作。 当 MRN 置为有效(逻辑低电平)时、RESETn 将置为有效(逻辑低电平)。 数据表中的图 8-3 显示了 MRN 的函数。 请注意、MRN 到 VDD 之间有一个内部上拉电阻器、因此如果不使用该电阻器、可以将其保持悬空。

    -亨利