This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:内部输入和输出二极管连接

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT240, SN74ACT244, SN74LV240A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1547016/sn74act244-internal-input-and-output-diode-connection

器件型号:SN74ACT244
Thread 中讨论的其他器件: SN74ACT240SN74LV240A

工具/软件:

尊敬的:

是否可以接收 SN74ACT244 和 SN74ACT240 的内部原理图/方框图 (包含这些二极管)?

由于我们在 VCC 引脚上面临漏电流:它应该为 0V、但我们可以看到大约 4V 的电压。

下面可以找到示波器图像、粉色迹线是 5V 电源、橙色迹线是 SN74ACT24x 的 5V 电源(它们之间有一个 MOSFET 来切断电源)。 5 秒后、 SN74ACT24x 的 5V 电源被启用、我们可以看到正确的电压。

 SN74ACT244 和 SN74ACT240 在使能引脚(引脚 1 和引脚 19)上都有上拉电阻(10k 电阻)连接至始终存在的 5V 电源

SN74ACT240 在输出引脚上还具有 10k Ω 上拉电阻器、连接至始终存在的 5V 电源。

我们认为漏电流来自 2 个上拉场景中的任何一个、但在数据表中、我们找不到有关内部二极管的任何信息

此致

Alessandro

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出具有连接到 VCC 的二极管 。 绝对最大额定值禁止 I/O 电压高于 VCC  + 0.5V

    有些器件具有过压耐受输入和局部断电 (Ioff) 特性、例如 SN74LV240A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好克莱门斯,感谢你的回答和建议的替代方案。

    关于 SN74ACT24x 系列的一个额外问题:是否存在任何输入/输出限流电阻器?

    鉴于数据表中的原因、我看到有一个电流钳位功能、我想知道它是如何实现的

    此致

    Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有电流钳位功能。