This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:CD40106B

Guru**** 2811515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1545511/cd40106b-cd40106b

器件型号:CD40106B


工具/软件:

您好、

有一个来自车辆的方波。 它是占空比为 20%的 12V 方波。 它的频率范围为 30Hz 至 400Hz。  
我需要在不引入任何延迟的情况下滤除信号中的噪声。
有人能帮我解决这个问题吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    这更多是一个一般的电子问题。  

    最简单的解决方案是在输入端和 GND 之间添加一个电容器来滤除较高频率。  

    否则、您还可以在输入端构建一个 RC 低通滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert Xu1. 
    感谢您的答复
    我做到了。 但会增加一些延迟。
    所以我想知道是否有一些专用芯片不会增加任何延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    很高兴在这里有些解决了您的问题。  

    实际上没有延迟的方法  不会  待添加。  

    此外、我只假设上升/下降时间会受到轻微影响。 您看到了什么延迟?