This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC86:正确值的建议运行条件

Guru**** 2930890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1547498/sn74ac86-recommended-operating-conditions-for-correct-values

器件型号:SN74AC86


工具/软件:

大家好!

当修订版本 C→D(最新的是 E)发生更改时、

我认为 4 中的 4.2 建议运行条件。 更改了中未介绍的 EMC 规格。 (请参阅下文)

哪个数值正确?
高电平输入电压 Vcc=4.5V 最小值 3.15 至 1.15
VCC=5.5V 最小值 3.85 至 1.85

我们非常感谢您的评论。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    修订版 C 包含正确的值 (3.15V 和 3.85V)。 感谢您提请我们注意这一点。 我将确保修订版 E 中的错误得到纠正。

    此致、

    Nikki