This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:该器件是否可以配置 V 至 PWM 和 F 至 V 转换器?

Guru**** 2797595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1547571/tpld1201-can-this-device-configure-v-to-pwm-and-f-to-v-converter

器件型号:TPLD1201


工具/软件:

大家好、支持团队。

该器件可以配置 V 至 PWM 和 F 至 V 转换器吗?

所需的 PWM 载波频率可在 2k-25kHz 范围内调节、占空比为 0-100%、振幅为 0-5V。 输入直流电压为 0V 至 5V。

此外、F/V 转换器的 F 为 0-20kHz、而 V 为 0-5V 的直流电压。

此致

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、

    由于输出主要是数字输出 (GND 或 VCC)、因此该器件无法进行频率到电压转换。 有一个电压基准模拟输出、但它在设计时锁定在进行的预定义设置中。

    可以通过一些外部组件对 PWM 施加电压。 这本质上会使用通过模拟比较器的电压来定义占空比。 这样的问题是、PWM 将锁定到一个定义的频率。 我们将无法根据输入电压来调整频率。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Owen-San

    感谢您的及时回复。

    我明白。

    谢谢。

    BR