This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:SN74LV1T126DCK 替换

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1543909/sn74lv1t126-replacement-for-sn74lv1t126dck

器件型号:SN74LV1T126
Thread 中讨论的其他器件:SN74AVC1T45

工具/软件:

我们目前正在考虑将 1.8V 信号转换为 3.3V 信号的电平转换器、以替代 SN74LV1T126DCK。 尽管我们最初计划使用 SN74LV1T126DCK、但其 1.39V 的输入高电平阈值不符合我们的要求、因为输入侧的最低高电平输出电压仅为 1.24V。
您是否能够推荐满足这些规格的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keita、

    关于 SN74AVC1T45呢? 这是一款双电源电平转换器、在 1.8V 时 VIH 为 1.17V。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVT1T126 的输入电流小于 1µA、因此您的 1.8V 器件的输出电压实际上将接近 1.8V。请参阅 【常见问题解答】当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压 (VOH 或 VOL) 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Joshua。
    我想确认关于 SN74AVC1T45 的另一点。
    我的理解是、当器件一侧未提供电源电压时、
    输出变为高阻抗 (Hi-Z)。 这是正确的吗?

    Keita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keita、

    AVC 系列不提供 VCC 断开特性。  

    如果您正在寻找此功能、我建议  改用 TXU0101。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua
    感谢您的答复。
    SN74AVC1T45 的数据表提到了如下所示的 VCC 隔离特性 — 这是否不正确?

    VCC 隔离特性–如果任一 VCC 输入接地、则两个端口都处于高阻抗状态

    此致、
    Keita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keita、

    正确、AVC1T45 具有 VCC 隔离、这意味着当一个电源以 GND 为基准时、所有 I/O 都进入 Hi-Z。

    从您上一篇文章来看、您似乎在谈论 AVC1T 不支持的浮动电源。  

    此致、

    Josh