This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:CD4046BSNR 频率范围

Guru**** 2931010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1548927/cd4046b-cd4046bsnr-frequency-range

器件型号:CD4046B


工具/软件:

您好、

我们想将 CD4046BSNR 用于 1kHz 至 2kHz 的应用。 我们已经进行了试验并开展了工作。 但我们无法理解为什么 Mouser 已根据以下链接指定 300kHz 为该产品的最低频率:

https://www.mouser.in/ProductDetail/Texas-Instruments/CD4046BNSR?qs=YEaxc5757jMOU8MAw8Lg%252BA%3D%3D

请澄清  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    数据表中指定的最小输出频率为 300kHz。 这并不意味着器件不会在低于该频率的情况下工作、而是我们无法保证在违反规格时器件能够满足所有数据表行为。

    谢谢、

    Kadeem