This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS72-Q1:当输入电压为 13.5V 至 PCBA 时、转向灯熄灭

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS72-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1548358/sn74hcs72-q1-turn-indicator-is-off-when-the-input-volage-is-at-13-5v-to-pcba

器件型号:SN74HCS72-Q1


工具/软件:

尊敬的先生:
我们需要您在以下方面的支持。
在我们的一种照明产品中、我们使用 Texas # SN74HCS72QPWRQ1 器件。对于此特定的 IC、客户的原理图指定了 15 个  引脚(包括散热焊盘)、但 IC SN74HCS72QPWRQ1 具有不带散热焊盘的引脚。
请确认所选的 IC SN74HCS72QPWRQ1 是否适用于此原理图?
原理图的屏幕截图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    缺少散热焊盘不应该是问题。 但请注意、 SN74HCS72-Q1 的最大额定电压仅为 6V。 如果您尝试将 13.5V 电压放入该电压、则会损坏器件、因此请考虑使用其他器件。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生。 是否可以针对我分享的原理图推荐其他一些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    遗憾的是、我们没有支持超过 6V 电压的汽车级 D 类触发器。 如果有选项、我建议将 SN74HCS72-Q1 与 LDO 或类似电源稳压器搭配使用以获得较低的电压。

    此致、

    Nikki