This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:关于 VOH (min)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0102-Q1, TXS0102-Q1, TXU0202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1548738/txs0102-q1-about-voh-min

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS00101-Q1TXU0202-Q1、TXU0102-Q1

工具/软件:

我有关于 TXS0102-Q1(包括 TXS00101-Q1)的问题。
A 侧使用开漏配置进行连接。
由于输入/输出端口在电源关闭时进入高阻抗状态、
我正在考虑在 B 侧添加一个 1kΩ 下拉电阻

在这种情况下、我担心在正常运行期间(当两侧都通电时)B 侧的高电平电压可能会下降。
应如何计算 B 侧的最小输出高电压 (VOH、(min))?
使用 VCCB× 0.67 进行计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻器。 不能使用下拉电阻器。

    考虑 TXU0102-Q1 或 TXU0202-Q1。