This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】接地电平转换器可以驱动的最大布线长度是多少?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1548819/faq-what-is-the-maximum-trace-length-ground-level-translators-can-drive



常见问题解答:逻辑和电压转换 > 接地电平转换器 >>电流常见问题解答

接地电平转换器(以及逻辑器件)可驱动的最大布线长度为 60mm。这是大多数器件在大多数应用中驱动的安全布线长度。 这通常可以推至 120mm (4700mil)、但用户可能会看到这两个值之间的信号完整性 (SI) 问题。

60mm 标准可以根据典型器件带宽 300MHz 和 PCB εr 的典型有效介电常数(大约为 4)从数学上显示。

用户可以使用此 Excel 来计算最大布线长度: e2e.ti.com/.../2313.Maximum-Trace-Length-Formula.xlsx

有关更多深入信息、请参阅 【常见问题解答】逻辑器件可以驱动的最大布线长度是多少?