This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】当两个电源连接在一起时、是否可以进行直流接地漂移?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1548775/faq-is-dc-ground-shifting-possible-when-both-supplies-are-connected-together



常见问题解答:逻辑和电压转换 > 接地电平转换器 >>电流常见问题解答

为了使用接地漂移功能、电压电源需要分离并处于建议的工作条件内。

让我们以上图为例。 两个电源连接在一起、GNDB 由于长导线中的寄生效应而偏移–5V。 虽然 A 侧正常、但 B 侧超过电源接地绝对最大额定值。 为了避免类似情况、建议将两个电源(及其相关的接地)保持分离。