This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】我可以从正 PWM 信号生成负 PWM 信号吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXG8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1548698/faq-can-i-generate-a-negative-pwm-signal-from-a-positive-pwm-signal

主题中讨论的其他器件:TXG8041

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 接地电平转换器 >>电流常见问题解答

只要用户系统具有负电源轨、就可以从接地电平转换器生成负信号。 为防止损坏 IC、VCC 和 GND 之间的差异需要处于建议运行条件内。

我们以下图为例。 A 端口和 B 端口的 VCC 和 GND 都应处于建议的条件内。 输出信号将在 VCCB 和 GNDB 之间切换、在这种情况下为 0V 和–4V。

在 TXG8041 上使用相同的测试条件、输出波形(粉色)在 GND 和–4V 之间切换。