This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】接地电平转换器和数字隔离器之间有何差异?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1548695/faq-what-are-the-differences-between-ground-level-translators-and-digital-isolators



常见问题解答:逻辑和电压转换 >接地电平转换器>>电流常见问题解答

接地电平转换器 数字隔离器
GNDA 与 GNDB 差值 80V 3kVrms
电势垒 是的
GNDA 至 GNDB 漏电流  
(VCC 至 GND 短接)
70nA <1nA
大小(4 通道) 4mm² μ s 29.4mm² μ s
传播延迟 (3.3V) 5.8ns 18.5ns
通道间偏斜 (3.3V) 0.35ns 4.7ns
数据速率 >250Mbps 100Mbps
电平转换能力 1.71V 至 5.5V 1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
工作温度 40ºC Ω 至 125°C –40°C 至 125°C
CMTI 1kV/μs μ s 100kV/μs μ s
认证(UL、VDE,浪涌) 是的
EMC (EFT、RI、IEC-ESD) 是的

有关地面电平转换器的更多信息、请参阅此处(链接)