This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC00-Q1:高电平输入电压不一致

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1549297/sn74ac00-q1-high-level-input-voltage-inconsistency

器件型号:SN74AC00-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AC00

工具/软件:

我注意到、与非门 SN74AC00 的高输入电压阈值与 SPICE 模型参数不一致。 数据表指出、VIH 最小值为 1.85、但提供的 SPICE 模型认为 2.5V 至 3V 是阈值。 我为 VCC 使用 5V。 更改阈值的操作非常简单、就像将 2.5V 更改为 1.85V 一样
  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luan、

    是的、这就是您可以更改它的方法。

    我可以查看这些模型是如何制作的。 我不能完全确定为什么会有这些数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能检查一下为什么是这些数字吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luan、

    当我们的模型制作时,他们使用一个脚本来模拟“理想“的器件。  

    可以看到阈值电压为 1/2 Vcc。 数据表中列出了 阈值的“最坏情况“值。 理想情况下、阈值始终为 1/2Vcc。