This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G17:热性能信息

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1549108/sn74auc1g17-thermal-info

器件型号:SN74AUC1G17


工具/软件:

你(们)好  

请帮助查找器件 SN74AUC1G17DBVR 的热数据。 我们需要以下数据:

RThtaJA

RThetaJB.

允许的最大 Tj(以摄氏度为单位)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我必须研究这些信息。 请给我 2-3 天。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    请参阅以下内容:  

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 206.0
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 137.2.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 80.2
    结果 — psi JT(标准数据表值) 64.0
    结果 — psi JB(标准数据表值) 80.4
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    最大 Tj 为 150°C。