This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:查询中 VCC 范围 (2.0V–2.3V) 下 SN74LVC1G74 的静态和时序特性

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1549571/sn74lvc1g74-inquiry-on-static-and-timing-characteristics-of-sn74lvc1g74-at-intermediate-vcc-range-2-0-v-2-3-v

器件型号:SN74LVC1G74


工具/软件:

尊敬的客户支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在评估您的器件 SN74LVC1G74(或兼容器件)、以便在电源电压可能范围内的电池供电电路中使用 2.0V 至 3.3V  连接到驱动器。

我从数据表中知道建议的工作 VCC 范围是 1.65V 至 5.5V  和静态/定时特性通常在指定 1.65V  3.3V  、和 5.0V  

关于这一点、我想提出以下问题 2.0V 至 2.3V  电源电压范围:

  1. VIH/VIL / VOH / VOL 阈值在此 VCC 范围内保证?

  2. 建立时间 (tsu) 保持时间 (th) 、和 传播延迟 (tpd) 保证最低噪声?

  3. 如果不明确保证、您是否有涵盖此范围的特性数据或应用手册?

该范围在我们的应用中至关重要、因为 VCC 电压在 电池供电期间从 2.0V 缓慢上升、并且电路在转换期间依赖于正确的 D 触发器逻辑行为。

如果您能就此提供任何信息或指导、我将不胜感激。

非常感谢您的支持。

此致、

K.Morita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Morita:

    是的、阈值和时序由数据表在该 VCC 范围内保证。 您可以使用 1.65V 和 3.3V 之间的线性插值来确定 2.0V 至 2.3V 下的阈值和时序。

    此致、

    Malcolm