This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:由于该元件的 PCN 发生变化、因此电路板通信存在问题

Guru**** 2502465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1548284/sn74lvch8t245-due-to-the-pcn-change-of-this-component-there-is-an-issue-with-the-board-communication

部件号:SN74LVCH8T245


工具/软件:

你好

   我们批量生产的带有标识图案芯片的电路板在测试过程中运行良好。 但是、当我们用带有“TI 标识的芯片替换它们时、就会出现通信问题。 我们测试了两块不同的电路板、两者都出现了相同的问题。 您能帮助澄清一下这两种丝印元件之间的差异吗?

  原理图设计如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证的数据表限制没有改变。 我想您的电路可能会超过这些限值。 出现此问题时、请展示 I/O 信号的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将在稍后测量 IO 引脚的示波器波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、WJ、

    谢谢、请随时向我们公布结果。  

    此致、

    插孔