This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:热性能信息

Guru**** 2560570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1549042/sn74lvc1g17-thermal-info

器件型号:SN74LVC1G17


工具/软件:

你(们)好

请帮助查找器件  SN74LVC1G17QDCKRQ1 的热性能信息。 我们需要以下数据:

允许的最高外壳温度 TC:
(以摄氏度为单位)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    最大结温为 150°C。 但是、我们没有指定器件的外壳温度。