This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:OE 引脚

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1549914/txb0104-oe-pin

部件号:TXB0104


工具/软件:

数据表有点令人困惑 OE 引脚是否需要和外部驱动源? DS 中的一些措辞使其听起来像这样、但其他时间似乎不是这样、下面是一个示例:  

OE 引脚只有一个无控制器连接布线的下拉电阻、典型值图也显示了以下内容:  

此外、DS 状态 下、TXB0104 器件被设计为 OE 输入
电路由 VCCA 供电、这是否意味着电压通过 VCCA 自动获得、或者它是否需要外部驱动信号?

另外、这也是 指以参考为基准的输出使能 (OE) 输入电路
VCCA

谢谢、

- Yezan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚必须始终连接至有效逻辑电压。

    如果您想在上电期间禁用输出、请使用下拉电阻、并且稍后通过 GPIO 强制其上电。 如果您不关心上电期间 I/O 的状态、请将其直接连接到  VCCA/B