This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:IOH

Guru**** 2560570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1549894/sn74lvc1g04-ioh

器件型号:SN74LVC1G04


工具/软件:

数据表中有两个 IOH、分别为 VCC 3V、16mA 和 24mA。

是因为封装吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、测试只是以两个不同的值进行的。 如果您在电气特性中查看 VOH、那么更有意义。

    此处您可以看到–16mA IOH 处的最小保证 VOH 略高于–24mA 的 VOH。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有点困惑。 IOH 与 VCC 的区别。  T 内部电路是相同的 。  

    输出高电平时、IOH 是否应该相同?  

    是否取决于输入? 来确定 IOH 或 VOH。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请记住、欧姆定律为 I = V/R

    IOH 和 VOH 相关。 在这种情况下、IOH = VOH RO/RO、其中 RO 是输出引脚的阻抗。

    以上是 CMOS 驱动器的图片。 当输出电压 VOUT 为高电平时(与 IOH 测试一样)、顶部 PMOS 晶体管在所谓的“线性区域“下运行。 这意味着 PMOS 晶体管的作用类似于压控电阻器、其中 MOSFET 两端的电流和电压大多是线性关系:

    显然、当您有更大的电流时、PMOS 晶体管上的压降也会更大。 这就是为什么在–16mA 下、最小 VOH 为 2.4V、而–24mA 测试电流指示为 2.3V VOH。 3.3V VCC 的逻辑器件并不总是具有 3.3V 输出。 输出电压由欧姆定律决定、并提供 IOH 和 VOH 特性以确定器件能够提供多少电流来保持合理逻辑电平输出电压。

    此致、

    Malcolm