This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT08:SN74HCT08DR 技术问题

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1549902/sn74hct08-sn74hct08dr-technical-questions

器件型号:SN74HCT08


工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我谨此询问有关您的某个元件 (SN74HCT08DR) 的具体详细信息。 请提供以下资料:

  1. ESD 灵敏度额定值 :您能否提供有关零件的静电放电灵敏度等级?

  2. 清洁兼容性 :您能否确认该部件是否与水溶性助焊剂和水清洁工艺兼容?

  3. 鉴定规格 最后,该部件是否符合任何特定标准或规格(例如汽车,军事,工业)?

您在提供此信息方面的帮助将极大地帮助我们确定此部件是否适合我们的应用。

提前感谢您的支持。 我期待着你的迅速回应。

此致、

Ruben Perez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    这是一种商业用途器件、没有任何特定标准的认证。 ESD 灵敏度通过了 3kV HBM。  我们的部件应符合标准的水清洁工艺和水溶性助焊剂的使用。

    此致、

    Malcolm