This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06:热性能信息

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1549553/sn74lvc2g06-thermal-info

器件型号:SN74LVC2G06


工具/软件:

你(们)好

请帮助共享器件  SN74LVC2G06 的热性能信息。 以下是我们需要的数据:

允许的最大 Tj(以摄氏度为单位)

RThetaJC

RThetaJB.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    我必须请求此信息。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith,

    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 152.7
    结果 — θ JB(标准数据表值) 61.6

    TJ 为 150°C。

    此致、

    Malcolm