This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:的输入输出电平转换问题 Ω

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1540541/cd4050b

器件型号:CD4050B


工具/软件:

在4050B规格书中的第8页和第10页分别看到以上两个图、当vcc是5V(我实际是4.6V)时、输入的高电平必须大于3.5V吗?为什么只有在25°C最小是3.5V、反而在高温(85°C)和低温时(–40°C)、最大是3.5V呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所有这些值都应位于“Min"(“(最小(最小)位置。

    请参阅以下文档较旧版本的图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好伟业、你好
    还有一个问题需要请教、如上图、vout和Vih与VCC的关系是怎么换算的?比喻VCC为4.6V的时候、怎样知道Vout和Vih的值呢?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以估算出这些是线性的。 请参阅此常见问题解答:  

     【常见问题解答】要根据数据表中给定的值估算规格值、最好使用哪种方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

                          图一 μ s

                          图二 μ s

    您好伟业、你好
    我从规格书中看到、上面第一张图片当VCC为5V时、VOUT的高电平最小为4.95V、因为此时的VOUT电平就是VCC经过一个MOS管的压降、μ s
    上面第二张图片当VCC为5V时、VOUT为4.5V、这个和第一张图片的Vout电平是不是相矛盾?请帮忙解答 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该中间列 适用于电压强制设置为值的测试条件。  

    在第一张图中、VOH = 4.95 是该特定 Vin 的最小值。  

    在第二个图中、测试条件 强制为 Vout = 4.5、但没有提到 Vin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伟业;


    我们在应用4050(一共6个通道)、只用到其中两个通道、如下图(一),其它没有用到的通道需要怎样处理?悬空还是拉低,或者拉高呢?怎样处理更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您不能让输入悬空、但输出可以悬空。   

    您可以将输入连接到 Vcc 或 GND、无关紧要。  

    请参阅此处的常见问题解答:  【常见问题解答】慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?