This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:磁性影响

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1543468/sn74lvc1g00-effects-of-magnetism

器件型号:SN74LVC1G00


工具/软件:

在 150mT 磁体附近使用 SN74LVC1G00DRLR 时、铅等是否受年中某个时间的影响?
(它会粘在磁铁上吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    否、如果您要求这样、设备在物理上不会粘在磁体上。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    只是为了确认、我是否正确理解 150mT 的磁力不会影响产品的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    不可以、只要磁场不会快速变化、影响就应尽可能小。

    此致、

    Malcolm