This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC174:数据支持

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1538748/sn54hc174-data-support

部件号:SN54HC174


工具/软件:

请求共享以下 PN 8407301EA 数据:热阻、结至环境温度和功率耗散

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri:

    我们 手头没有 θ JA 数据。 我已经为此提出了要求。 模拟的周转时间通常为 2 周。

    至于在我使用 【常见问题解答】确定器件的最大功耗后可计算的功率耗散、

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri:

    请参阅下面的热性能数据

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 85.5.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 38.2.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 72.8.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 31.7
    结果 — psi JB(标准数据表值) 68.1.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 19.5.

    此致、

    Owen