This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:如果 TPLD801 可以实现该功能吗?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201-DGS-EVM, TPLD801, TPLD1201, TPLD-PROGRAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1544232/tpld801-if-tpld801-can-do-the-function

器件型号:TPLD801
主题中讨论的其他器件: TPLD1201TPLD-PROGRAM、TPLD1201-DGS-EVM

工具/软件:

您好先生

如果 TPLD801 可以实现表中所述的功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    看起来这需要 TPLD1201、它具有 8 个 GPIO。 TPLD801 只有 6 个 GPIO、该表总共有 7 个 IO(4 个输入、3 个输出)。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、局域网

    我们计划使用 TPLD801 按如下所示替换分立式器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    如 Ian 所说、1201 必须用于此目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    好的、我们使用的是 1201、您能支持源代码吗? 运行速率:10 万

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我们通常建议用户使用公开提供的 InterConnect Studio 程序进行设计和仿真、并使用公开提供的 TPLD1201-DGS-EVM 和 TPLD-PROGRAM 进行测试和原型设计、来创建自己的设计。 我们可以创建设计、但我们的团队通常会有两周的周转时间。

    如果您希望我们继续、请告诉我。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、局域网

    我们 将研究它,还需要您 提供 源代码,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我不确定源代码是什么意思。 IC 可在 TI.com 上找到。

    www.ti.com/.../TPLD-ICS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、局域网

    好的,我们可以等两个星期,需要你的帮助设计,谢谢