This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS00101-Q1:关于电源电压

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1548733/txs0101-q1-about-the-power-supply-voltage

器件型号:TXS00101-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0102-Q1TXS0101

工具/软件:

查询详细信息

(1) 以下陈述之间存在矛盾。 哪一个是正确的?
① 表 4-1:VCCA≤VCCB
② 封面上的功能说明中所述:VCCA 和 VCCB 可以更大、也可以相等

(2) 如果 VCCA > VCCB、可能会出现什么问题?

调查的背景:
我们考虑使用 TXS00101-Q1 或 TXS0102-Q1 在以下两个系统之间进行 I²C μ V 电平转换(用于汽车电路板应用):

(a) 3.3V(非备用电源)
(b) 3.3V(备用电源→常开)
考虑到 (a) 和 (b) 电源电压可能的波动、我们担心 VCCA 可能会大于 VCCB、这可能会导致问题。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    这是两种不同的器件。 一个通道 (TXS00101-Q1) 的规格与 TXS0102-Q1 不同。 若要正确使用器件、请参阅每个器件的数据表。  

    2.对于 TXS0102-Q1、VCCA>VCCB 不受支持。 这是因为、如果违反规则、VCCA 和 VCCB 之间有一个二极管会变为正向偏置、其影响可以在以下应用手册中看到: https://www.ti.com/lit/an/scea060/scea060.pdf?ts = 1754340306865

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    感谢您的答复。
    这只是为了确认、TXS0101 是否允许 VCCA 大于 VCCB 的条件?
    在 I2C 线路 (SDA 和 SCL) 上使用了两个 TXS00101-Q1 器件的配置中、是否有任何需要注意的点?

    此致、
    Keita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miyahana-San、

    不可以、TXS0101 不允许 VCCA>VCCB 支持。  仅 Q1 型号 (TXS00101-Q1) 支持这一点。 对于 I2C 线路上使用的两个 TXS00101-Q1、由于每个器件中串联的 passFET 电阻、VOL 电压可能会升高。 这里不应在 I/O 上使用外部上拉电阻、以尽可能减少灌入 I2C 驱动器侧的漏电流(TXS00101-Q1 已组装了内部 10k Ω)。

    布线/连接器长度也应尽可能短、以更大限度地减少器件需要驱动的输出 Cload。 这有助于确保器件中存在的单稳态电路正常运行。 您可以参阅以下应用手册以了解更多信息: www.ti.com/.../spradj3.pdf


    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    感谢您的答复。

    TXS00101-Q1 旨在用于 I2C SCL 和 SDA 线路上每个都有一个器件。 在这种情况下、我们是否应该注意到任何预防措施?

    此致、
    Keita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miyahana-San、

    应考虑的两件事:  

    1.由于 10k Ω 内部上拉电阻器、因此不需要外部上拉电阻器。

    2.输出端的布线/电缆长度应保持较短,以确保单稳态电路正常运行。   有关更多说明、请参阅 www.ti.com/.../scea135.pdf = 1754598791902&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。  

    此致、

    插孔