This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0204-Q1:VT VT VCC = 3.3V 期间的 TXU0+/TXU-/⊿VT 规格

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1548123/txu0204-q1-vt-vt--vt-spec-during-vcc-3-3v

器件型号:TXU0204-Q1


工具/软件:

您好专家、

我们的客户正在考虑在 VCC =3.3V 条件下使用此器件。

您能否提供 VT Vcc=3.3V 期间 VT +/Vcc-/⊿VT 的最小/最大值信息?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuramochi-San、

    遗憾的是、我们在 Vcc=3.3V 时没有值。 由于 MOSFET 电阻在电压较低时会增加、因此逻辑和电平转换器器件的工作电压始终比标称电源低约 10%。

    客户不能使用 3V 条件是否有原因? 3V 和 3.3V 之间的差异非常小。

    此致、

    Josh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua-San、

    他们将在 Vcc=3.3V 条件下使用该器件、因此询问 3.3V 下的规格。

    此外、其系统的 TXS0204-Q1 输入信号可能处于 1/2 Vs 状态。

    因此、他们考虑使用电阻分压器将中间电压更改为此器件的高阈值之外。
    因此、它们在 Vcc=3.3V 期间需要正确的值。

    我们是否可以使用以下方法来估算 3.3V 期间的规格?
    【常见问题解答】要根据数据表中给定的值估算规格值、最好使用哪种方法? 



    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    是常见问题解答可用于估算两种不同测试条件下的规格值。  

    我们的产品系列中没有 TXS0204-Q1。 客户是否要对 TXU0204-Q1 进行描述? 如果是这样、中间电源状态的输入信号将导致输入不可靠、从而进一步导致逻辑输出不可靠。 它们的输入逻辑信号必须符合我们的 VIH/VIL、在本例中为 VT+和 VT-阈值、这一点很重要。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack-san:


    很抱歉混淆。
    是的、问题针对 TXU0204-Q1。

    我想、内部施密特触发可以避免 1/2 Vs 产生的风险。


    我将通过邮件共享实际波形、让我们离线讨论。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    听起来不错、我会通过电子邮件支持离线。   有关施密特触发输入的更多详细信息、另请参阅 www.ti.com/.../scea046b.pdf = 1754412039793&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F)。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack-san、

    很抱歉冲你,但你能确认下面的主题邮件从我?

    TXU0204-Q1:VT VT VCC = 3.3V 期间的 TXU0+/TXU-/⊿VT 规格

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    是、这是正确的主题电子邮件。

    此致、

    插孔