This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G14:SN74AUC1G14

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G14, SN74AUP1G14, TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1540197/sn74auc1g14-sn74auc1g14

器件型号:SN74AUC1G14
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUP1G14TLV809E

工具/软件:

您好:

我希望使用 由 1V8 供电的 SN74AUC1G14 反相缓冲器:VT 的值分别约为 0.9V 和 VT 的值约为 0.5V。

如果我向 SN74AUC1G14 的 输入输入输入一个缓慢上升的上电复位信号、您能否确认 在输入超过大约 0.9V 后它将反转(即输出低电平)。

如果 I 向 SN74AUC1G14 的输入输入输入一个缓慢上升 的上电复位信号、当输入从 0 上升到 0.5V、从 0.5V 上升到大约 0.9V 时、其输出状态将是什么?

我期望的行为是、输出在上电时变为高电平、然后在上升输入超过 VT +后变为低电平!

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样就可以了。 对于上升沿、输出将在 VT +(min) 和 VT +(max) 之间的某处进行切换、即在 0.94V 和 1.31V 之间

    SN74AUP1G14 的功耗会更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯

    关于上述内容、我同意大家的看法、但是、我需要了解当输入< 0.9V 时什么是输出?

    如果 I 向 SN74AUC1G14 的输入输入输入一个缓慢上升 的上电复位信号、当输入从 0 上升到 0.5V、从 0.5V 上升到大约 0.9V 时、其输出状态将是什么?

    我期望的行为是、输出在上电时变为高电平、然后在上升输入超过 VT +后变为低电平!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯

    我想我已经弄清楚了、Vcc = 1.8V、  Schmit += 0.9V(典型值)(大约值)和 VT = 0.5V(典型值)(大约值)-这是 VT 迟滞窗口!

    当 VT  + 超过 0.9V(典型值)时、器件将识别逻辑高电平输入、从而输出逻辑低电平。

    当 VT +< 0.5V(典型值)(输出逻辑高电平)时、器件将识别逻辑低电平输入。

    我相信这就是该器件的工作原理吗? 您同意吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要  SN74AUC1G14 与 SN74AUP1G14 相比提供的速度   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低于 VT−的所有电压、输出始终为高电平。
    对于所有高于 VT 的电压、输出始终为低电平。

    当输出当前为高电平时、当输入高于 VT  +(介于 VT  +(min) 和 VT +(max) 之间)时、输出切换至低电平
    当输出当前为低电平时、 当输入 低于 VT−时、输出切换至高电平、介于 VT −(min) 和 VT−(max) 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    希望你很好。

    我实施了以下电路来生成包含下降沿和上升沿的快速复位信号、如下图所示。

    我正在使用您的快速 1V8、AUC 逻辑、74AUC1G14((ST 反相缓冲器)、74AUC1G17((ST 同相缓冲器)、74AUC1G32 和 74AUC2G08。

    我确认在或门的输出端(引脚 4)以及与门的输入端(引脚 1)探测到以下信号:

    在上电后立即出现初始上升沿之前、考虑到器件的施密特触发性质、我对就在 0ms 后出现的噪声感到惊讶、该噪声超过了 1.8V!

    奇怪的是、与门(引脚 7)的输出发生得更早、这是不可能的、如下所示、即以下下降沿发生约 560ms、上升沿约 900ms。 与门输出端观察到的两个边沿都出现在与门输入端的相应边沿之前、我根本不理解为什么?  

    注释...

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能误认为、在与门输出端探测到的底部迹线中、初始噪声突发出现在 0s 之前、而在上部迹线中、在或门输出端(也是与门的输入)、 初始噪声突发出现在 0s 之后、即在前 100ms 内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯

    我了解四个器件的传播延迟、但是 74AUC1G14、74AUC1G17、74AUC1G32 和 74AUC2G08 的输出上升和下降时间是多少?

    我的电路如下所示、我很高兴总体传播延迟< 10ns、但我还需要了解与门输出的边沿速率< 10nS。

    此致、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUC 输出动态调整其驱动强度;请参阅 Texas Instruments AUC 低于 1V 小尺寸逻辑器件应用中的第 2.1 节。 上升/下降时间就是您测量的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    希望你很好。

    我使用以下电路生成一个快速下降沿、然后是一个上升沿:两个具有不同延迟的 RC 网络驱动快速、TI 施密特触发缓冲器:

    生成的信号如下所示:

    但是、我认为 上电时在第一个上升沿(大约 100ms)之前的初始振荡由示波器捕获、导致 MCU 不退出初始复位状态。

    电路板上的所有电源轨都在 100ms 内变为激活状态、这是因为负载开关 (TPS22997RYZR) 故意增加此延迟以更大限度地减少浪涌效应:

    导致这些振荡误触发施密特缓冲器的原因是什么?

    前面您提到过、对于反相缓冲器、当输入上升到高阈值电平时、它会在上电时输出高电平、此时逆变器将切换为低电平。

    谢谢您、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是反相缓冲器初始输出的两个放大视图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是同相缓冲器的初始输出、其中也包含一些振荡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是反相缓冲器在初始上升沿输出之前的振荡放大图、您可以看到这些放大图超过施密特阈值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图未显示任何电源连接或去耦电容器。 如果缺少后者、则可能存在振荡。

    RC 网络和缓冲器/逆变器的电源是否相同?

    请显示输入和输出信号的示波器布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数门都具有去耦功能、是的、RC 网络和逻辑共享同一个 1V8 电源。

    我还在主充电电容器上放置了一个微型电容器、以减少任何噪声。

    我认为根本问题是、两个时间常数都是“长“的、这意味着两个缓冲器的输入可能会在其阈值点附近停留、而少量噪声可能会导致错误的开关/振荡、直到输入足够超过其阈值为止。

    这是两个缓冲器的输入图

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强烈建议为什么两个缓冲器都会在 0ms 到 100ms 之间振荡、因为这些缓冲器会影响 MCU 复位信号

    所有稳压器接收+5V 输入并输出所需的电源轨:如您所见、+5V 和 1v8 电源轨根本不会振荡:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是反相输入、原始视图和缩放视图的 RC 输入的一些示波器图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯

    两个施密特触发器 在上电后以及在其常见的 1V8 电源稳定后均能正常工作、但是、在初始上电期间、由于大量的浪涌保护、此时间持续~100mS、两个缓冲器都不稳定并会振荡、导致上游 MCU 无法初始化...

    在此初始阶段、我需要两个缓冲器保持稳定、如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     74AUC1G14 和 74AUC1G17 缓冲器是否有快速的非施密特触发版本?

    是否有与 74AUC2G08 等效的快速 3 输入设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于建议的最小电源电压时、逻辑门无法正常工作。 您可能需要 TLV809E 等电压监控器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要生成如下所示的复位脉冲: