This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G34:SN74LVC1G34 由具有 1.8V 输入信号的 3.3V 电源供电

Guru**** 2467560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1551470/sn74lvc1g34-sn74lvc1g34-powered-by-3-3v-supply-with-1-8v-input-signal

器件型号:SN74LVC1G34
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34

工具/软件:

最初、我使用的是 SN74LV1T34(可在 1.8V 输入和 3.3V 电源下工作)、但切换到 SN74LVC1G34 以获得更高的输出电流。

建议的 VIH 为 2V、但由于某种原因、该器件仍能在 1.8V 输入下正常工作、有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入信号不能介于 VIL 和 VIH 阈值之间。 该状态是器件中的未知状态、可能会导致永久性损坏。  

    请参阅此常见问题解答:  【常见问题解答】慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件将在 VIL 和 VIH 之间的某个位置切换。 在您的测试中、实际阈值 低于 1.8V、但无法保证始终是这种情况。 对于低于  VIH 的电压、即使输出“正确“为高电平、您也可获得常见问题解答中所述的负效应