This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:关于 Tstg

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1551296/sn74lvc541a-regarding-tstg

器件型号:SN74LVC541A
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT541

工具/软件:

大家好、支持团队。

在最新修订版 Q 数据表中、Tstg:贮存温度范围从绝对最大额定值表中消失了。 即使在数据表更新后、Tstg:存储温度范围是否仍保持–65 至 150°C?

BR

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表最新版本为 N、自 2014 年 6 月起。 (其中,Tstg 在第 7.2 节中。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、支持团队。

    抱歉。
    我的型号错误。
    它是 SN74AHCT541。

    此致、

    DH